This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00355:器件值不可用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821762/tida-00355-part-values-not-availabe

器件型号:TIDA-00355

您好!

我发现原理图和 BOM 中也没有提供很少的器件值。  下面给出了您提供的原理图设计示例图像、与此类似、这些器件(C7、C8、C29、C32、 C44、 D15、R43)数据丢失。 是否可以参考设计并尽快让我知道所请求器件的值。

谢谢  

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我们正在检查此参考设计、很快将为您提供帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    原理图中 Hasna 符号未 放置在真实测试板中的组件。 因此、BOM 中不存在它的详细值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您说的是原理图中删除那些具有 NA 符号的器件? 然后继续进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。