This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11536:PMP 11536

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, PMP11536, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821780/pmp11536-pmp-11536

器件型号:PMP11536
主题中讨论的其他器件:PMPBQ25895TL431

您好!

作为学生工程师、我从事 PMP 11536的项目。

我花了一段时间来分析原理图、我最了解的部分是什么。

但仍有两个问题让我感到神秘。

GND 和 PGND 由网带连接。

为什么 GND 和 PGND 不是同一接地层?

2.在电路的这个部分:

我了解到 BQ25895的输入是 PMID、输出是 USB VBUS、用于为器件充电。 但我不理解它是如何工作的...

谢谢你

此致、

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    很高兴看到您对 PMP11536感兴趣。

    GND 和 PGND 由 网带连接

    网带类似于0欧姆电阻器。 这是一 种常见的电源接地和数字接地连接类型、称为单点 接地。 此接地连接的好处是可以避免电源接地产生更多噪声、从而干扰 MCU 数字接地。 如果您检查大多数直流/直流电源 IC、则电源接地(PGND)通过单点连接到模拟接地(AGND)。

    该电路用于 BQ25895的 OTG 功能。

    在此 OTG 功能中 、BQ25895将 PMID 上的电池电压升至5V。 在您连接的电路上、PMID 和 Vo_A 之间有一个 P 沟道 MOSFET 它是一个低成本保护电路。  我们可以考虑 TL431一个比较器。

         (1) 当 PMID 电压低于5.5V 时、P 沟道将导通。 端口将通电。

         (2) 当 PMID 电压 高于5.5V 时、TL431引脚 3上的电压将超过2.5V、高于内部2.5V 基准电压。  TL431 VKA 的电压将 从 PMID 降低、然后 Q2将导通、Q2源 栅极电压从0V 增加到 PMID、 P 沟道将关断。 端口不能通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    非常感谢您的回答。

    我认为现在已经很清楚了