This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:有关电感器数据表的可用性

Guru**** 2613065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821894/tida-00961-availability-of-datasheet-of-inductor-regarding

器件型号:TIDA-00961

您重新设计的升压电感器(L102、L103)为15uH,器件型号为 019890300R。 但它不会在光绘中更新。 您能不能 µH 旧电感器(nducor、Toroid、Ferrite、327 μ H、0.065欧姆、 th)。 部件号为7840-09-0014。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说旧电感器是什么意思? 您在哪里看到了该电感器?

    此设计是 CrM 升压 PFC、您选择的电感器的电感过大、可能不适用于此设计。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是15 μ H 电感器本身。 但我们需要检查一下您在光绘文件中给出的旧封装的详细信息。 请 µH 该电感器的数据表(电感器、Toroid、铁氧体、327 μ H、0.065欧姆、 th)。 部件号为7840-09-0014。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为您对光绘文件中的器件型号有误解。 所有器件型号均应参考 BOM 文件。

    该电感器不是旧电感器、它可能会从其他一些设计或池中复制一些封装、我没有其数据表。