This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65295:DCDC 布局指南与放大器;仿真模型

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821656/webench-tools-tps65295-dcdc-layout-guide-simulation-model

器件型号:TPS65295

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

您是否有客户想要的以下信息?  TPS65295的仿真工具和布局指南

示例、webench 或 Excel 工具..and TINATM、但我之前没有使用 TINA、是否有 TPS65295?  

因为无法在网站上找到。 请帮助回答以下4项请求。 感谢您的支持。

PCB 底层布局指南。 在电感器下方的 LX 信号线下是否有空心? 或摊铺特定图案?

2. PCB 的布局会导致电感值发生变化。 如何评估它?

电感器的涡流是否会干扰其他线路、是否可以进行仿真?

4.如何正确构建开关电源模型并使用 SIPI 对其进行评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您发布您的查询。 我们已要求有关的专业知识来研究 这一点。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    感谢您的答复,请专家对我们的询问作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有很多问题、让我们通过电子邮件 Yuchang-zhang@ti.com 进行讨论