请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP20612 我构建了高端管式吉他放大器、其中一个、目前我使用三个平均井电源的组合来获得450V @ 500mA、6.3V (电流约为2.5A)和12V (电流约为250mA)。 我期待着从这一点着手,因为各个方面都不理想。
PMP20612原理图看起来足够灵活、但我只是不具备相关知识或专业知识。
如果有人能让我朝着正确的方向前进、我会很高兴。
我想制造几块 PCB (从 PMP20612 DEV 页面上的光绘文件中)、但需要比我更聪明的人来解释电路板为什么不能工作、如果不能工作的话!
非常感谢。
Steve Crow