This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20637:PMP11432

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821071/pmp20637-pmp11432

器件型号:PMP20637
主题中讨论的其他器件:UCD3138PMP20289

PL 请参阅随附的 pdf、其中重点介绍 了 UCD3138控制卡中使用的初级电流。

但是、此 IPS 在哪里生成? 在 C2000、FB-LLC 中、初级和标签中有一个清晰的电路、可从初级到控制卡全程跟踪这些电路。

以类似的方式、哪种 HB-LLC 设计会产生 IPS、并以何种滤波作为设计指南?

它不在 tidrn80、tidrn82和 tidrn83中的任何一个中

我们非常感谢您的任何帮助。

我们现在的障碍是、我们似乎没有将具有分离电容器的 GaN HB-LLC 引脚向下拉、从而提供 UCD3138控制卡所期望的所有信号、 也可以接收控制卡发送的所有信号以进行正确控制。

我们需要继续路由 asap.e2e.ti.com/.../PMP11432_5F00_IPS_5F00_ROOT.pdf

Thnx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    IPS 节点适用于我的其他 LLC 参考设计(例如:PMP20289)中使用 TI GaN 器件的初级电流感应、但它并未用于 PMP20637设计、因为 TI GaN 器件已经提供了可靠的过流保护。 PMP11432控制卡用于许多项目。 很抱歉将您与节点命名混淆。

    我假设您已在发送的另一个线程中获得了所需的内容。 我将关闭此主题。

    此致、

    Sheng-Yang Yu