主题中讨论的其他器件: TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的支持团队:
我将 LMZM33606 Webench 模型导出为 Tina TI 模型。 使用附加模型进行直流分析不起作用。
请检查一下。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4805041_5F00_30.TSC
此致、
Takahashi Hirokazu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的支持团队:
我将 LMZM33606 Webench 模型导出为 Tina TI 模型。 使用附加模型进行直流分析不起作用。
请检查一下。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4805041_5F00_30.TSC
此致、
Takahashi Hirokazu
Hirokazu - San、您好!
WEBENCH 中的 TINA-TI 导出选项会导出启动测试台。 因此、测试台可兼容执行瞬态分析。 直流分析可能无法正常工作。
如果您有兴趣查看各种节点电压/分支电流的稳态值/结果、则可以添加电压/电流探针并在连接的 TINA-TI 测试台上运行瞬态分析(Ctrl+Alt+T 以运行瞬态分析)。
请注意、测试台已经过修改、可通过跳过初始启动行为直接查看稳态结果。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/LMZM33606_5F00_steady_2D00_state.TSC
以下是需要注意的要点:
1.根据您的输入/输出条件添加适当的输入电压、输出电压和输出电流参数值,如以下快照中突出显示。
2. 如果您从 WEBENCH 中导出任何新设计、请将 TINA-TI 宏替换为下面随附的宏。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/LMZM33606.TSM
请按照以下步骤来替换 TINA-TI 中的宏。
a.从 导出的设计中删除现有宏/IC。 右键单击 IC 符号、然后单击删除、如下所示。
b.要添加新宏、请转到"Insert"->"Macro"、然后在测试台中插入宏/符号。
如果您有任何疑问、请告知我们。
谢谢、此致、
Harish
您好、Kawamura-San、
下面是我对您的问题的回答。
1.如何分析输入 和输出功率?(我想知道效率。)
Harish -通常、效率可计算为(Vout*Iout)/(Vin*Iin)、其中 Iin 是流经 Vin 引脚流入 IC 的输入电流。
但支持的 SPICE 模型(电气模型)可能无法提供准确的损耗分析、因为 不能准确地对静态电流、MOSFET 开关损耗等功率耗散参数建模。
您可以改用 WEBENCH 图表来获得不同负载、Vin 电压下的效率、如下面的快照所示。
2.当我想使用另一个器件分析 WEBENCH 电路时、是否必须更改器件宏。
如果是、如何更改宏?
Harish - 当您对特定器件使用 WEBENCH 的导出功能时、如果您想运行启动测试台、则无需更改宏。
在我的第一篇文章中、我必须修改宏、以便通过跳过启动行为直接为您提供稳态行为。
没有通用解决方案可以帮助所有器件将启动测试台配置为稳态测试台。
如果您有进一步的疑问、请告知我们。
谢谢、此致、
Harish