This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00378:TIDA-00378:正确性数据和解释-再次

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817701/tida-00378-tida-00378-the-correctness-data-and-interpretation---again

器件型号:TIDA-00378

我的最后一个线程已被锁定(我长时间无法访问计算机),很抱歉创建了新的线程,但我需要帮助。

我基于您的 PCB 构建了一个传感器、我现在需要对其进行测试。 我收到了数据、不确定我的传感器是否工作正常。

您会发现包含原始 ADC 样本的图形屏幕。 我不知道接收到的数据是否有效、因为我在用户指南示例屏幕中找不到。

我没有运行 TI 设计中包含的固件、因为我需要将 Nucleo STM32F4与您的 PCB 配合使用、这些图形由环路"while"生成、并由程序 TelemetryViewer 绘制。

在使用您的算法之前、我想知道我的样本是否良好。

请提供相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、您好、感谢您继续关注德州仪器。  请在我们回复之前留出另一个工作日。  原始设计所有者已被告知您的问题、应在假日周末后回答。  

    此致

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [引用 user="Tom Waks">我根据您的 PCB 构建了一个传感器、现在我需要对其进行测试。 我收到了数据、不确定我的传感器是否工作正常。

    您能否提供硬件设置的更多信息?  您使用的是什么室/外壳?  对于此测试、您是否覆盖了外壳的开口、以便没有灰尘颗粒进入感应区域?  还是这项试验中的实际颗粒流过试验箱?

    [引用 user="Tom Waks">在封装后、您将找到包含原始 ADC 样本的图形屏幕。 我不知道收到的数据是否有效、因为我在用户指南示例屏幕中找不到。

    这对我来说并不正确。  如果消声室被灰尘颗粒密封、由于系统中的噪声、我希望一些 ADC 代码处于较低的范围内(请参阅 TIDA-00378设计指南中的图18)。  我不知道为什么您在180范围内有第二个峰值的 ADC 代码。  您是在对 LED 进行脉冲还是始终开启?  

    您是否曾尝试将物体插入感应区域(LED 与光电二极管相交的位置)?  这应强制光电二极管发生正交、您应该 会看到 ADC 在高电平范围内生成代码。  我假设您使用 uC 上的内部12位 ADC 进行这些测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我会更具体地介绍我在该 PCB 上的体验。 所以,我的测试是在我的房间里进行的,那里没有高浓度的灰尘。 (另一个传感器的结果约为20-30微克/立方米)。 我使用的是 GP2Y1010AU0F 中的专用暗室、LED 和光电二极管。 器件的孔未闭合、只有一个传感器位于扫描床上。 我正在使用 uC 上的内部12位 ADC (stm32f446)
    下面是在各种条件下创建的几个屏幕。


    1:LED 打开或关闭、腔室打开

    2. LED 打开或关闭,且腔室关闭(无灰尘颗粒)

    3.在腔室中是一个物体(一支笔)

    您是否需要更多信息? 请告诉我。 我担心 PCB 工作不良、我不知道如何修复。

    提前感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tom Waks"]1. 指示灯亮起或熄灭、并且打开消声室[/引述]

    [引用 user="Tom Waks"]2. 指示灯亮起或熄灭、且消声室已关闭(无灰尘颗粒)[/QUERP]

    感谢您分享更多信息和详细信息。  系统中几乎会有很多噪声。  您是否考虑过系统可能会从灯中拾取60Hz 噪声?  查看 ADC 输出是否以60Hz 的频率振荡、使用采样率计算 ADC 输出的频率。  腔室上的金属屏蔽层应防止60 Hz 噪声。  屏蔽层必须连接到 PCB 上的 GND 层。

    [引用 user="Tom Waks"]3. 在腔室中是一个物体(一支笔)

    当您插入画笔时、我希望 ADC 饱和。  您应该会看到 ADC 代码> 4000。  这不是您发送的图表中的情况。  您的 PCB 上的模拟信号链(跨阻、增益和滤波器)是什么样的?  您是否按原样复制了 TIDA-00378上的模拟信号链、或者是否进行了修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面、您可以看到我的设备的照片:

    也许我会解释我这么做的原因:我做了一次修改、我从 PCB 4层改为 PCB 2层、我不得不扩大 PCB 的尺寸。

    如果你是对的、需要屏蔽、这可能是我的问题的解决方案。 我将尽快尝试改进我的器件、并将告知您我的进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您尝试将 PCB 直接连接到光室、然后在 PCB 上重新安装金属屏蔽层。  您应该能够将 LED 和光电二极管直接焊接到 PCB 上。