This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5119Q:无法在 TINA-TI 上模拟 LM5119Q

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5119Q, LM5119, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819867/tina-spice-lm5119q-not-able-to-simulate-lm5119q-on-tina-ti

器件型号:LM5119Q
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5119LM25119

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 LM5119Q 设计电源。 我希望两个通道的输出为27V、1.6A 和38V、4.3A。 我使用 TINA-TI 软件进行仿真。 但是、我无法为仿真设置正确的分析参数、仿真无法收敛。 我尝试使用"Transient Convergence Solutions.PRM"参数文件。 在这种情况下、仿真将提供错误的结果。

我随附了原理图供您参考。 请帮我解决这个问题。

我使用的是 TINA-TI 版本9.3.200.277 SF-TIe2e.ti.com/.../Power_5F00_Supply_5F00_Module_5F00_LM5119Q.TSC

此致、

Karthik M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我已经研究了您报告的问题。 出现这种情况的原因是 PSpice 和 TINA-TI 之间的分析参数不兼容。 TI 网站上显示的 PSpice 模型在选中 SKIPBP 选项的情况下发布。

    这意味着在 PSpice 中、仿真器将跳过偏置点(t=0)计算。 如果取消选中 SKIPBP 选项、仿真将无法收敛偏置点计算。

    当我们在 TINA-TI 中导入相同的模型文件时、也会显示偏置点收敛失败。 此外、在 TINA-TI 中没有跳过偏置点计算的选项。

    因此、为了解决该问题、我们目前正在尝试修复 PSpice 模型。 我们正在尝试  使其在未选中 SKIPBP 选项的情况下工作。 这将自动解决 TINA-TI 中的偏置点收敛故障。 我将在获得任何解决方案后通知您。

    目前、请使用 TI 网站上提供的 LM25119 TINA-TI 模型。 LM25119与 LM5119非常相似。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的应用中、输入电压为48V。 但是、LM25119不会在该电压范围内运行。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您提供的 TINA-TI 测试台无法收敛仿真。 我已经尝试修改了测试台组件和分析参数、但这没有帮助。 因此、我已经为您将 LM5119 PSpice 模型转换为 TINA-TI。 PFA 测试台 e2e.ti.com/.../LM5119_5F00_TRANS_5F00_STARTUP.TSC

    测试台根据发布的 PSpice 原理图进行配置。 我将要求您根据您的应用修改测试台。 此外、请尝试使用与所连接的测试台相同的 MOSFET 和二极管。 我观察到、如果我们在测试台更改二极管/MOSFET、有时仿真无法收敛。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta