请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2374 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我一直在尝试使用为 TLV2374提供的模型。 但是、在开环仿真中、我在5V 电压电源(在数据表指定的范围内)下获得-18dB 的增益、在1V 电压电源(不在电源范围内)下获得18dB 的增益。 我已经使用 TINA-TI 工具和 LTSpice 尝试过此仿真、并且两次都获得了相同的结果。 请就此问题提供任何帮助。
谢谢。