This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5166:LM5166

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820856/webench-tools-lm5166-lm5166

器件型号:LM5166

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Vin = 36V、Vout = 7.8V;7.8A = 0.3A、fsw = 300kHz 时的最大负载电流

这是我的电路 的参数设计是否正确? 是否可以在 Cout 处将钽电容器和陶瓷电容器组合在一起? (请参阅图片中的)钽电容器的 ESR 比陶瓷电容器更高(此处:TANTAL 为500m Ω)。 这是否仍然可以实现?

您是否有任何改进建议? 设计应尽可能紧凑、不会太大(高度最大 4.5毫米)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您将频率固定为300kHz、因此占用空间将受到限制。 否则、您可以增加频率以进一步减小占用空间。 您还可以从每个组件的替代器件列表中选择更小尺寸的组件。

    关于输出电容器问题、我请求产品专家查看并告知您。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 LM5166快速入门计算器来帮助选择组件: http://www.ti.com/product/LM5166/toolssoftware#devtools

    对于300mA 负载电流、您可以使用较低的电流限制设置。 此外,您可能不需要高 ESR 钽,只需使用22uF/16V 或47uF/10V 陶瓷即可。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较低的电流限制设置允许您使用占用空间较小的电感器。

    如果您需要进一步的帮助、我建议您填写 LM5166快速入门文件并发送进行审核。

    此致、

    Tim