This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 SG3525A PWM 发生器 IC 问题的更多信息

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3525A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818985/about-sg3525a-pwm-generator-ic-issues

主题中讨论的其他器件:UC3525A

大家好、这是金奈的 Karthick。

  • 我对设计紧凑型智能电池充电器感兴趣、我将使用两个并联的 MOSFET、采用半桥方法。

  • 现在、我被使用 SG3525A PWM IC 吸入、这是一种用于驱动 MOSFET 的模拟产品。 但现在的问题是、我想知道如何根据充电器的 CC 和 CV 模式调整 PWM
  • 实际上、我需要从您的角度了解简单的支持概念、以便我能够充分利用此 PWM IC、该 IC 可用于控制单个 IC 内的 CC 和 CV 模式。  

此致

Karthick C