This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:无法在 TI WEBENCH 上找到 BQ25619 CAD 模型

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, LMV7231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820764/webench-tools-unable-to-find-bq25619-cad-model-on-ti-webench

主题中讨论的其他器件:BQ25619LMV7231

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 TI WEBENCH 上找不到用于充电芯片 BQ25619的 CAD 模型。

有人可以为我提供 BXL 文件吗?

提前感谢。 如有任何建议或帮助、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../bq25619.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们正与相关团队合作、为器件提供 BXL 文件。 我们将在上传后通知您。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    您能否为我提供基于其他 TI 芯片 WQFN 24引脚封装的 BQ25619的 PCB 尺寸?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Tandri"]

    您好、Atul、

    您能否为我提供基于其他 TI 芯片 WQFN 24引脚封装的 BQ25619的 PCB 尺寸?

    谢谢。

    [/报价]

    我找到了占用空间类似 的模型、即 LMV7231。  

    您能帮我仔细检查是否可以将 LMV7231封装用于 BQ25619吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以将 LMV7231封装用于 BQ25619封装。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请根据 您的请求查找随附的 BXL 文件。 请注意、该文件将在一两天内在 TI 网站上提供。

    谢谢、此致、

    阿图尔

     e2e.ti.com/.../BQ25619_5F00_RTW_5F00_24.bxl。