This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20637:UCD3138

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820262/pmp20637-ucd3138

器件型号:PMP20637
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好:

查找与设计指南关联的固件有点棘手。

我尝试使用 UCD3138查找 PMP20637高功率 HB LLC 设计指南、但没有加载搜索!

可以帮助吗? 了解如何搜索任何固件将会非常有帮助。

Thnx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    如果有任何与特定设计相关的固件、则应在同一产品文件夹中提供。

    如果不可用、则必须 是演示固件才能显示其他 TI 产品的情况。 在您的案例中, PMP20637显示了外壳 GaN。 我们通常不会发布它。  

    如果您查看 PMP20637 产品页面、则会发现 使用了950kHz 的固定频率。

    此致、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanatan

    感谢您的回答。


    我们还需要该固件、以便进一步开发和优化基于所有 GaN 和 UCD3138 HB-LLC 的系统

    我们是否需要联系 FAE 进行下载、或者可以通过网络访问它?

    Thnx 很多

    Robin