This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ20502:LMZ20502

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816353/webench-tools-lmz20502-lmz20502

器件型号:LMZ20502

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 WebBench、我的5V 至3.3VDC 电路可输出4.1V 电压。 建议的电阻值 Rfbt=232K 与12pf 和 Rfbb=51.7K 并联

导致此误差的原因是什么? 此器件是否有最小负载? 输出电容为22uF、负载较轻。 MODE 引脚接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    请您与我们分享您的 WEBENCH 设计吗? 请参阅屏幕截图以供参考。 我们可以进一步了解设计、如果需要、还可以在器件运行方面请求产品专家帮助。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 给你。

    D

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在220欧姆负载下表现更佳。 3.65V 欠载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    仿真运行良好、并收敛到 WEBENCH 工具中的正确值、因此我假设您在测试时遇到实际电路板上的问题。 请确认是否正确。 如果正确、您是否可以共享您的实际设计 BOM、原理图和 PCB 布局文件、以便产品专家进行审核?

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    Amod 是否能够回答您关于 WEBENCH 设计融合的问题? 在我关闭此主题之前、我想确认您在该仿真中没有任何其他问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我已将 Amod 的答案标记为解决您的问题。 我们没有收到您的回复、因此我假设您已在您结束时解决了问题 如果您有任何其他问题、请回复此帖子、并重新打开以进行进一步讨论。

    此致、

    Jimmy