This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:具有多个负载的 TI webench 电源设计器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819913/webench-tools-ti-webench-power-designer-multiple-loads

主题中讨论的其他器件:TPS22910ATPS22976

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用 TI webench 电源设计器设计我的电源。 我有三个使用1.8V 的芯片。 我希望所有这三个芯片都有一个开关稳压器、以便能够独立地打开和关闭这些负载。 我不知道如何使这成为开关稳压器。 请帮助。

其他问题:使用 TI MCU 的 IM。 我是否可以将确切的 MCU 插入到电源设计器中? 有选择 FPGA 负载的选项、但没有针对 MCU 负载的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:

    " 我希望所有这三个芯片/负载都有一个开关稳压器、以便能够独立地打开和关闭这些负载。 我不知道如何让 TI webench 电源设计人员为我提供开关稳压器。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash、

    我们在工具中不支持 MCU、但我们确实支持某些 FPGA 或微处理器。 您可以通过单击"FPGA/uProcessor"按钮(步骤0)来选择它们、并从可用的 FPGA 或 UP 列表中进行选择。

    否则、您始终可以手动"添加负载"并输入每个负载的电压和电流要求。 如果您希望独立控制每个1.8V 输出、则可以在"添加负载"步骤中为每个1.8V 输出启用"使用负载开关"复选框。 从您共享的屏幕截图中可以看出、您已经完成了此操作。

    定义完要求后、您可以提交项目要求以查看可用的解决方案。 您可以查看有关每个电压轨的更多详细信息、也可以更深入地了解其他设计方面。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我已启用"使用负载开关"而不进行排序。  

    上面显示的负载开关(TPS22910A)具有单路输出。 我期望一个具有两个输出的单负载开关。 这意味着一个输入和两个独立的电压输出。

     

    我还尝试了"使用负载开关"和"排序"。 我仍然无法获得能够在两个输出之间切换的单个负载开关。  

    我的问题是、TI webench 电源设计器中为什么没有出现具有两个输出的负载开关? 如何使它们在 webench 电源设计器中出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    目前、该工具不支持所有负载开关、尤其是多通道负载开关、因此无法在工具中使用它们。 但是、您的实际实施可能会有您所建议的多通道负载开关。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我建议的开关是2输入和2输出。 是否有任何芯片可提供1个输入(电压输入)和2个输出(电压输出)?  

    BR

    pragma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    我请求电源开关专家来看看您对1个电压输入和2个电压输出芯片的问题。


    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    谢谢。 以下是以下链接中的问题。 我需要更清晰的信息来实现 TPS22976。 我对 TPS22976感兴趣、因为 TPS22976是功耗最低的双通道负载开关。 如果我错了、请纠正我的问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/820240/3034941#3034941

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、  

    除非您有进一步的问题、否则我们可以关闭此主题并继续讨论另一篇 E2E 帖子。  

    谢谢、

    黄亚瑟