This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20637:UCD3138比较

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/820267/pmp20637-ucd3138-comparison

器件型号:PMP20637
主题中讨论的其他器件:UCD3138

我非常感兴趣地观看 了移相全桥与 FB-LLC 之间的比较视频----一段时间前,TI 有人做了这个比较

让我们根据许多新控制器带来的 LLC 卓越性能总结一些结论。

1比较中没有提到任何输出电感器。 这是任何拓扑的一个重要缺点、因为这些拓扑必须处理极低的电流到高的电流。 在 GaN 器件的世界中、任何直流电感器的尺寸都会使任何产品的紧凑性降低。 更不用说巨大的损耗和阻尼。 对于小型交流纹波滤波、可以轻松容纳一个小型电感器。

#2它说 LLC 拓扑降低了输出 rms 和 纹波、需要的输出电容增加9倍。 在我的模型(从 Simulink 中的 MathWorks 公共模型库中获取)和许多 TI 的 LLC 设计指南中、这似乎并不正确。 特别是对于交错和具有 SR 的高功率情况、无需直流电感器、LLC 似乎极具竞争力。

3在 PS-FB 拓扑中有一些关键故障模式、这是一个严重的缺点。 也未提及。

4 ZVS 很难扩展、硬开关 是一种享乐。

其中一个很好的讨论是 LLC 无法同步和变频控制。 我不知道音频应用、这在我几十年来处理的非常关键的应用中不是一个问题。

因此、除非需要同步、否则我将继续执行我们的计划、使用 UCD3138实现所有 GaN HB LLC。

任何相反的评论都将受到高度赞赏。

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。