This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819472/webench-tools-ads1298recgfe-pdk-ads1298

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我计划在我想要在 ADS1298RECGFE-PDK 上评估某个项目之前、将 ADS1298 AFE 芯片用于其中一个项目。

由于我通过遵循 E2E 博文使用 Windows 10、因此我能够成功正确安装 USB 驱动程序。

现在、我遇到了 ADS129xECG-FE 应用程序的问题、该应用程序似乎经常挂起、目前我正在尝试在没有任何 ECG 仿真器的情况下使用 ADS1298RECGFE-PDK EVM 运行此应用程序。

我只是想知道、它是预期行为、因为 ADS1298 无法感应任何有效的 ECG 信号、否则问题就会发生。

我希望 EVM 能够选择任何噪声信号并将其绘制为分析信号、但这种情况并未发生、我希望在将有效的 ECG 信号连接到电路板后、这种情况不会再发生。

请告诉我、如果同一情景重复了解决方法、我们将感谢您提供的任何小帮助。

谢谢、

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 PVB、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    您能否提供任何图片来展示正在发生的情况?  

    您是否看到任何错误消息?  

    如何配置 PDK? 默认?  

    您是否下载了器件包?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已从 TI 网站下载 ADS1298XECGFE-PDK-SW-installer、并按照安装说明将其安装到我的 PC 中。

    我不清楚"PDK 是如何配置的? 默认?  "

    您能详细说明一下、以清楚地理解它。

    我已经测试了 ADS129XECG-FE 应用中提供的测试信号选项、我能够在 ECG 分析选项卡中看到方波。 然后、我将选项更改为正常电极、并在分析时采集样本、这些信号只是直线、当我尝试重复该过程时、应用程序不会响应它、而只是挂起、最终没有任何效果、我必须结束此任务并再次启动应用程序(令人厌烦)。

    谢谢、

    Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veera、

    我想更改任何跳线吗? 您是否对电路板上的任何内容进行了物理更改?  

    此错误通常是软件安装问题、电路板损坏或跳线配置无效。 该论坛上有许多示例:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/90758?ads1298-evm-error-code-6004

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/110930

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/189962

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/62393

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    该板配置了默认设置、我没有更改任何内容。

    2个跳线 MMB0 J13A 和 MMB0 J13B 如 sba181b  文档的第2.2节 ADS1298RECG-FE 操作点编号2中所述被打开。

    让我知道是否需要检查其他东西。

    我已经使用测试信号测试了电路板、并且能够见证方波的洁净、然后我将15引脚 ECG 连接器连接到 J1。 到目前为止、我没有 ECG 模拟器、因此我将电极保持打开状态。

    我本来希望电极会拾取某种噪声、这将绘制在示波器上进行分析、但这种情况并未发生。

    我只看到了平滑的直线、然后问我的问题是预期行为还是我缺少任何东西?

     

    谢谢、

    Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    此问题与固件有关、我从 Web 下载了最新的固件代码、从 zip 文件中提取了代码并在 CCS 中将其导入为项目。

    在不修改代码的任何部分的情况下、我尝试生成编译、但无法生成、因为我遇到了编译问题。 请查看随附的屏幕截图并提供您的输入以成功生成构建。

    我还有一个问题需要回答、因为 C5507 DSP 已停产、不推荐用于新设计我计划使用 C5517 (TI 推荐)我的问题是、 应该对代码进行哪些更改、以便我可以直接将其移植到 C5517并使用它?

    如果这不是提出此问题的正确论坛、请告诉我应该在哪里发布此问题。

    谢谢、

    Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veera、

    您的 y 轴刻度是多少? 如果放大得足够远、您是否能够看到预期的噪声?  

    该代码旨在与我们自己的硬件连接、因此我并不会完全惊讶您在构建该代码时遇到的问题。 此外、我不确定使用 C5517需要更改什么。 正如您提到的、我会在他们的论坛上发帖提问。