This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20182:UCC2813D-0

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819653/pmp20182-ucc2813d-0

器件型号:PMP20182
主题中讨论的其他器件:PMP11287

我使用提供的光绘文件在11287 PCB 上构建了此设计。  主输出电容器470uF、16V 膨胀并泄漏电解液。  它似乎会看到过多的纹波电流。

是否有其他人成功完成了此设计。  PMP11287与之类似、但电流限制 BJT 已停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我假设您已检查电路中的电容器是否以正确的极性连接?

    这是一种低功耗设计、12V、55mA、因此如果纹波电流成为问题、我会感到惊讶。

    我还要求原始设计人员进行评论。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    事实证明、C8封装在电路板艺术光绘文件中是向后的。  丝印上的方形引脚和"+"实际上是接地的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    抱歉、我已要求设计人员更新设计文件。

    此致

    Peter