This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:webench 不再正常工作。 原理图缺少所有组件、只有网络可见。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819730/webench-tools-the-webench-does-not-work-properly-anymore-the-schematic-is-missing-all-the-components-only-nets-are-visible

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

webench 不再正常工作。 原理图缺少所有组件、只有网络可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitri、

    您能否分享您发现问题的确切原理图?

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitri、

    您能否共享 IC 器件型号、以便我们更正此设计的原理图。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 是 TPS40210DGQR。

    我不认为这取决于我使用的 IC。 我的另一个设计也存在同样的问题。 这两个都是过去的正常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitri、

    我实际上能够看到 IC 和其他 BOM 组件。 请告诉我您是否正在打开镀铬设计。 如果您仍在观察此问题、请尝试匿名模式。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题是什么。 现在、我的默认浏览器是 Edge、它不支持 Webench。 它在 IE 中工作。  我无法在工作中使用 Chrome。

    因此、问题得到了解决。

    谢谢你。