This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00203:我们是否有用于 TIDA-00203参考设计的 EV 套件

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817068/tida-00203-do-we-have-ev-kit-for-tida-00203-reference-design

器件型号:TIDA-00203

您好的团队,

我的一位客户关注 TIDA-00203 CAN 转以太网转换器参考设计。

他们需要此设计的 EV 套件、但未获取器件号进行订购。

请告知您订购此 EV 套件的器件型号。

谢谢

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢您关注 TIDA-00203。

    遗憾的是、TIDA-00203参考设计硬件不可订购、我们只构建了一些用于测试和验证的原型、测试结果如参考指南所示。

    但是、我们提供了整个 Altium CAD 文件以及 Gerber 文件供下载。 如果需要、Altium CAD 文件允许修改原理图和/或 PCB。

    我们今天可以为客户提供的选项是获取这些文件中的任何一个、如果需要、可以使用他们自己选择的 PCB 制造商构建他们自己的原型。  

    此致、

    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请告知 TIDA-00203的编程器和程序文件。

    谢谢

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    您是否阅读了设计指南的第7.2.1节。

    此处显示您可以使用 LM 闪存编程器 GUI Code Composer Studio 对器件进行编程

    对连接器 J7进行编程设计指南的第5.5.3节、您可以从任何 Tiva Launchpad 使用 Launchpad JTAG 接口、或查看工具软件下使用的器件的产品文件夹。

    ser2enet.bin 文件可在设计文件夹(调试文件夹中)的软件示例中找到、该文件夹已使用 code composer studio 进行编译。

    您可以将 ser2enet.bin 文件加载到电路板上并运行示例。

    要使用处理器和源代码、请查看软件库 TivaWare 请参阅链接

    有关该软件的更多问题、请在 e2e 论坛上开始一个主题:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908

    此致、

    Kristen