This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7756:CS 上拉至 REF 问题

Guru**** 2609985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819832/pmp7756-cs-pull-high-to-ref-question

器件型号:PMP7756

您好、先生、

您能否告诉我为什么 需要 CS 引脚上拉至 REF (PMP7756参考设计)? 谢谢~

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sam

    我无法访问原始设计文件、但我认为已添加此电阻器以修改 OCP 和软启动过程。 CS1接地、因此如果在 CS2上检测到过流情况、系统将进入间断模式。 上拉电阻器会增加大约250mV 的失调电压、因此在 CS 电阻器上只需要额外的250mV 即可触发 OCP 断续事件。 这种情况的一个影响是、可以使用较低的电流感应电阻器值。

    此致

    Colin