This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9531:软启动器件 MOSFET 收集器#39的连接问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819615/pmp9531-question-for-soft-start-part-mosfet-collector-s-connection

器件型号:PMP9531
主题中讨论的其他器件:PMP22087PMP8911

大家好、

 我对以下电路中的 MOSFET 有疑问。 在电源启动期间、MOSFET 栅极和源极电压受到限制、MOSFET 关闭、浪涌电流流经两个分支并返回负输入整流器二极管、这是 MOSFET 和 RT1的寄生二极管。 MOSFET (Q2)旁路 RT1的同向二极管也是一个问题。

 您能帮助 理解 问题吗?

 Q2是否应反向扫描--让集电极端子连接到大容量电容器的负端子? Tks。  

此致、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

     有人可以提供帮助? Tks。  

    此致、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaobing、

    你是对的! 浪涌电流将流经 Q2体二极管并旁路 RT1。 此处应使用不带体二极管的 IGBT、而应修改控制电路。 或者、我们应该将热敏电阻和并联 FET 放置在其他位置。 示例:PMP22087中的浪涌电流限制电路。 我将在原理图中添加一条提到此问题的注释。

    感谢您的通知!

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng-Yang、

     TKS、以 供您澄清。

     我强烈建议修改 Q2的电气连接、让激励端子连接到滤波器二极管、集电极端子连接到大容量负端子。 因为 MOSFET 更受欢迎且 便于采购。  

     此外、我还了解了 PMP22087原理图、看起来浪涌电流限制电路也存在同样的问题。  MOSFET Q100的寄生二极管将绕过 RT100。 你怎么看?  

    此致、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果您有原型并且方便、您能否帮助验证建议的方法并分享浪涌电流测试曲线以供学习?

    此致、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaobing、

    浪涌电流反向流向 PMP22087中 MOSFET Q100的体二极管。 实际上、在 PMP8911设计中之前已经测试了浪涌电流限制。  http://www.ti.com/tool/PMP8911

    您可以在 PMP8911测试报告的第5节中找到浪涌电流限制电路波形。

    此致、

    Sheng-Yang Yu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沈阳

     Tks。 您说得对、Q100的连接就在 PMP22087原理图中。 我在这里误解了。 你好。   

    此致、

    晓宾(Eric)