This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:MPF102ANDOA90

Guru**** 2610575 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819277/tina-spice-mpf102andoa90

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!
我已经在 Tina-9中绘制了一个射频接收器和放大器电路、但 TI 似乎没有做相当于两个组件的事情:MPF102 (JFET VHF 放大器)和 OA90 (锗二极管)。
我在互联网上搜索了这些 SPICE 模型、但没有找到。 必须有一个包含这些内容的数据库。 请听我说。
此致、
Alan Morris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您可以查看我们的所有可用模型、看看其中是否有一个模型与此器件类似、并可能用于仿真:
    https://webench.ti.com/webench5/spicemodels/#

    如果我们没有在该列表中、这意味着我们没有模型。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Herman、这肯定是一个非常有用的列表、我将来肯定会经常使用它。 但是、遗憾的是、它没有列出我的两个组件、因为它们不是由德州仪器提供的。 因此、我目前正在使用2N3819代替 MPF102进行仿真、并使用1N5817代替 OA90进行仿真。 我希望其他人能通过包含我感兴趣的两种模型的链接返回给我、这样我就可以看到它们在 TI 模型方面的表现。

    Alan。