This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25606:多库导入

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, BQ25606, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819284/webench-tools-bq25606-multiple-library-import

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:TPS61230BQ25600

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我将库名称重命名为"AcceleratedDefigns_Lib.LBR"时、我能够将 BQ25606的原理图和库的 Webench 下载导入到 Eagle 中。  但是、我还可以下载 TPS61230设计的 Webench。  问题是、当我尝试将库重命名为 "AcceleratedDefigns_Lib.LBR"时、由于我在自定义设计中同时使用两个 Webench 导入、因此存在相同的名称冲突。  因此、我无法将原理图与库同步。  如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedor:

    请按照以下步骤将软件包从 TPS61230.LBR 复制到 AcceleratedDefigns_Lib.LBR

    1. 保存名为"AcceleratedDefigns_Lib.LBR"的 BQ25600库
    2. 用不同的名称保存 TPS61320库(例如:TPS61320.LBR)。
    3. 打开 AcceleratedDefigns_Lib.LBR
    4. 在主控制面板中展开库

    5. 选择 TPS61320.LBR 并展开。
    6. 右键单击每个组件,然后选择“Copy to Library”(复制到库)。

    7. TPS61230.LBR 的封装将在 AcceleratedDefigns_Lib.LBR 中提供。

    请告诉我这是否可行。

    谢谢、此致、

    阿图尔