This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61178:Webench 不能在基于数据表的条件下工作

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819448/webench-tools-tps61178-webench-doesn-t-work-at-the-condition-based-on-datasheet

器件型号:TPS61178

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、支持团队、

我尝试根据图1中的条件创建仿真模型、Vin=6~8.4V、Vout=16V、Iout=3A。
但 Webench 无法正常工作。

您能告诉我 Webench 无法工作的原因吗?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    请注意、对于您提供的条件、该设计会违反其发生故障的最高结温。

    但是、您可以通过将 Ta 减小到25°C 来创建设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atul-San

    感谢您的快速回复。
    我可以将模型设为25°C。

    此致、
    Takahashi Hirokazu