This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25141-Q1:至 WEBENCH 中允许的高占空比

Guru**** 2611155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819160/webench-tools-lm25141-q1-to-high-duty-cycle-allowed-in-webench

器件型号:LM25141-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 LM25141-Q1是否存在相同的误差(与 LM25117-Q1相同)、或者它是否具有更高的"最大占空比"? 数据表中不太清楚(与 LM25117-Q1一样)

WEBENCH 设置:

LM25141QRGERQ1
开关频率:348kHz
输入:5.3V 至38V
输出:5.05V@4.5A
占空比: 在输入电压= 5.3V 时为97.66%

97.5%的效率似乎是正确的? (在 V_IN = 12V、I_OUT = 1.5A 时)您可以通过某种方式进行验证吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    对于上述条件、设计将达到失败所需的最短关断时间。请注意、根据数据表、器件的最小关断时间为100ns。

    最小 TOFF =(1-Dmax)/Fsw。

    谢谢、此致、

    阿图尔