This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11536:PMP 11536和 MSP430源代码

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11536, PMP4496

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816537/pmp11536-pmp-11536-and-msp430-source-code

器件型号:PMP11536
主题中讨论的其他器件: PMP4496

采用  TI 参考设计且具有输入快速充电器的 PMP11536 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计

http://www.ti.com/tool/pmp11536

MSP430G2332 MCU 控制 BQ25895 和 TPS25810

可以给我发送 PMP11536的源代码吗?

我看到了同一个主题、但回复是关于 PMP4496

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5287.PowerBankTypeC_2D00_11536.zipTheo、大家好、晚上好。  请查找随附的 PMP11536代码。 这是另一个 E2E 查询中提供的相同 zip 文件、具有相同的代码请求如果您需要更多信息、请告诉我。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J、

    感谢您的回答、但是

    实际上、它是 PMP4496的源代码

    我正在寻找 PMP11536的源代码。

    这两张卡片不使用相同的组件、代码也不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theo、我们仍在与我们的亚洲电源设计服务团队一起评估这一点。  原始设计所有者不再与德州仪器公司合作、团队经理正在处理此案例。   请在另一个工作日内回复。   

    此致、John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    请  忽略 PMP4496 zip 文件、使用该 PMP4424文件夹源代码。 我已经检查了原始设计文档。 出于 某些原因、项目名称从原始 PMP4424更改为 PMP11536。 无论如何、PMP4424和 PMP11536都是相同的项目。

    对于随附的 PMP4496 zip 文件、除了 不同的端口和 Type-C 协议 IC 外、PMP4496和 PMP11536之间确实存在一些类似的源代码。 这就是它包含 PMP4496源代码的原因。 您可以忽略它。

    希望这一点会很清楚。