This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA145:在 KiCad 中使用 SPICE 模型时出错

Guru**** 2610585 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819275/tina-spice-opa145-error-using-the-spice-model-in-kicad

器件型号:OPA145
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我从 TI 网页上下载了包含 OPA145 pspice 模型的文件夹。 我将使用 KiCad 5+和 ngspice 进行仿真。 但是、当我尝试在 KiCad 中包含运算放大器的.lib 文件时、会弹出错误"file is not a valid component or symbol library file in input/source "File Path" line 1 offset 0"。 我不确定我的行为是什么。 我们将感谢您的任何帮助。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过编辑符号的属性来添加 SPICE 模型。

    抱歉。