This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54318:电感值正在变化

Guru**** 2658395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817077/webench-tools-tps54318-indutor-value-is-changing

器件型号:TPS54318

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已使用以下输入 Vin- 4.5V 至5.5V fsw - 1.125Mhz 输出- 2.5V @ 3A 1模拟 TPS54318器件。

当我在获得以下结果前2周(2019年6月13日)使用上述参数进行仿真时、电感器- 1.5uH、Vout 过冲/下冲- 100mV。 2.

当我今天(2019年3月7日)进行仿真时、我将获得不同的结果电感器- 2.7uH Vout 过冲/下冲- 160mV

请告诉我原因吗? 我们已根据仿真报告最终确定了电感器部件(1.5uH)和 Fsw (1.125Mhz)。

此致、

共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    WEBENCH 数据库几乎每月更新两次、因为我们在数据库中添加了更多分立式组件、如电感器/电容器、以提供优化的解决方案。 这可能是 WEBENCH 设计更改的原因。

    要验证您的设计更改,您是否可以按照以下步骤共享您以前的设计报告?

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    或者、您也可以按照以下步骤共享您的设计。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我随函附上了该报告。 请看一下。

    此致、

    Hareeshe2e.ti.com/.../TPS54318_5F00_Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    非常抱歉让你等不及了。  

    感谢您分享设计报告。 现在选择2.7uH 电感器的原因是其成本与您之前的设计相比较低(根据您的设计报告)。

    我们建议您继续进行先前的设计、因为电感器的目标值为1.47uH、接近1.5uH。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回复。 现在、我们可以开始我们的设计。

    非常感谢、

    Hareesh。