This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS57114-Q1:用于稳定性分析的 PSpice 均值模型

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/819011/tina-spice-tps57114-q1-pspice-average-model-for-stability-analysis

器件型号:TPS57114-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的设计中使用的是 TPS57114-Q1降压转换器。 以便在 PSpice 中执行稳定性分析。

我需要 TPS57114-Q1的平均值模型。 如果我能尽早获得模型、那会很有帮助。

提前感谢。

此致、

Rajiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajiya、

    我们没有器件 TPS57114-Q1的 PSpice/TINA-TI 均值模型。 但在 WEBENCH 电源设计器中、您可以创建设计并运行其波特图仿真。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    将使用 webench 进行仿真。 如果我获得了一个未加密的 SPICE 模型、以便我也可以在另一个仿真工具中进行仿真、那会更有帮助。

    提前感谢。

    此致、

    Rajiya。