This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5166:禁用配置选项

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818671/webench-tools-lm5166-configuration-options-disabled

器件型号:LM5166

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户似乎对 WEBENCH Registered电源设计器有问题。
他似乎无法选择任何配置选项、如 "最低纹波解决方案"。
几天前、他可以通过自定义选项选择配置选项"最低纹波解决方案"或"用户首选频率"。 ´s 它不工作。  重新启动 Webench 无法解决问题。
´s 他在这里做错了什么,我如何在这里提供帮助?

提前感谢、致以诚挚的问候、
Brian

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请注意、LM5166 COT 架构提供了高级用户选项。

    似乎您已在 LM5166 PFM 下打开、但该功能不存在。 请告诉我这是否能解答您的疑问。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    谢谢! 问题似乎已经解决!

    此致、
    Brian