This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC3895:Ucc3895 TINA 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817740/tina-spice-ucc3895-ucc3895-tina-issue

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我安装了 TINA-TI 进行仿真,但问题发生在 ucc3895上,问题是:当我在 SYNC 引脚中添加1%的 PWM 脉冲时,系统停止,引脚 CT 没有信号输出,还有 OUTA,OUTB……  我想知道 ucc3879是否无法添加额外的同步时钟,我已经检查了数据表,同步引脚是双向接口,这意味着我可以使用外部 CLK,使用 SYNC 作为输入引脚。

我已经测试过,如果我没有连接外部波形,设备性能是可以的。 当我连接同步时,输出将停止。

您能帮我解决这个问题吗?

非常感谢

Leon.Liu