This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA445:opa445

Guru**** 2611815 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816343/tina-spice-opa445-opa445

器件型号:OPA445
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我将使用 Tina 仿真包运行 OPA445的噪声仿真。 我怀疑通过与数据表中的进行比较、仿真模型不准确。 但是、数据表仅提供低至10Hz 的电压噪声和无闪烁电流噪声。 其他制造商提供低至0.1Hz 的频率。  您是否有更精确的模型? 有关如何评估噪声性能的任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    OPA445使用较旧的宏模型架构、该架构可能无法像较新的宏模型中使用的架构那样准确地对电压或电流噪声进行建模。  

    由于 OPA445精简模型似乎确实正确地对宽带噪声建模、但只是缺少1/f 噪声分量、因此可能需要添加外部噪声源来对1/f 区域建模。 有关外部噪声源的更多信息、请访问 :https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/188545 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再有问题了