This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92515-Q1:支持在 WEBENCH 中执行 Monte Carlo 仿真。

Guru**** 2529860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818780/webench-tools-tps92515-q1-support-to-perform-monte-carlo-simulation-in-webench

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在 WEBENCH 中仿真基于 TPS92515 - Q1的 LED 驱动器电路、我想在 WEBENCH 中对该电路进行 Monte Carlo 仿真。 寻求帮助以实现这一目的。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、  

    请注意、Webench 不支持 Monte Carlo 仿真。

    谢谢、此致、

    阿图尔