This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2576:LM2576不能在 OrCAD PSpice 上正常工作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818649/tina-spice-lm2576-lm2576-doesn-t-work-properly-on-orcad-pspice

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试从 http://www.ti.com/product/LM2576/toolssoftware 模拟 LM2576 PSpice 瞬态模型 、但该模型无法正常工作。 必须使用 OrCAD PSpice。

这是我的原理图:

例如、如果我仿真输出、我就不会获得恒定占空比

另一个示例是电感器电流、它应该是一个三角波形、但我得到这个

这就是它应该如何工作(通过 webench)

感谢您的帮助、您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我模拟了您的设置。 下面是仿真结果。

    预期结果。

    PFA 项目 e2e.ti.com/.../LM2576_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    非常感谢、您的设计也符合我的预期。 但是、我不明白为什么我的设计不能正常工作。 我将尝试找到该错误。 再次感谢、您为我带来了真正的帮助!

    此致、

    Luis