This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11769:360W 电源、700W 音频输出?

Guru**** 2927900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818489/pmp11769-360w-supply-with-700w-audio-output

器件型号:PMP11769

我对此设计有疑问。 如设计说明中所述、2个放大器的总输出设置为700W (RMS 假设)、而36V 直流/直流电源持续提供360W (峰值为720W)。

电源不会让放大器望而动? 或者、设计是否使用大容量输出电容来获得额外的"oomph"、从而使其超过音频信号中的峰值?

如果我想设计类似的产品、我应该遵守哪些经验法则? 电源是否应与音频放大器的 RMS 功率相匹配、或者是否有其他方法来确定此类应用的 PSU 额定值?

谢谢!

P.S. 抱歉、如果此问题发布在错误的部分、表格将不允许我选择"音频"或"电源"部分。