This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3405A:LM3405

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3405, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818659/tina-spice-lm3405a-lm3405

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3405LM3406

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在没有模型时、如何运行 LM3405进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zacharias、

    目前、我们没有适用于 LM3405的 SPICE 模型。 但我们有适用于 LM3406的 PSpice/TINA-TI 模型。 LM3406与 LM3405类似。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta