This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要布局审核

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818303/require-layout-review

器件型号:TIDA-00281

您好!

我们对 TIDA-00281电路板进行了如下修改。我们的应用是为 EV 运行60V/250W BLDC 电机。

(1)我们在两层 PCB 上制造了该板。

(2)由于我们可以使用所有电源、因此不使用反激部分。

(3)省略了重型电感器的使用。

有关更多信息、请参阅我们的原理图并将其与 TIDA-00281进行比较。

e2e.ti.com/.../2352.SCH_2D00_BLDCDRVR_2D00_1926_2D00_1C_2D00_01.pdf

这是我们的光绘文件。

e2e.ti.com/.../PCB_2D00_BLDCDRVR_2D00_1926_2D00_1C_2D00_01_5F00_With-X2.zip

请查看此电路板光绘文件。

我们需要对此进行严格审查、因为我们有关键应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi、

    我从栅极驱动器和动力总成的角度查看原理图和布局、并发表以下评论。

    在15kHz 至50kHz 的工作频率和使用的 MOSFET 的情况下、100nF 的 HB 电容器值应该正常。 如果高侧驱动器的开关周期较长、请观察 HB 偏置压降、并考虑增大10K 栅源电阻和 HB-HS 电容。

    确认12V VDD 容差和14V 栅源齐纳二极管容差、齐纳二极管应仅限制尖峰而不是 Vgs 振幅。

    C25自举电容器连接到 HS 引脚、我们建议使用更直接/更短的迹线连接。 避免 HS 开关节点和接地之间出现较大的重叠区域。 会在接地端引起电压尖峰和噪声。

    C31应靠近 R7的 Q1/Q2 +60V 连接和接地。 目标短路开关电流跟踪环路。 我无法确认 C31位置。

    其他相位布局与相位布局相同。 使用与上述相同的建议。

    此致、