This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:UCC28C43 PWM 控制器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818204/tida-01505-ucc28c43-pwm-controller

器件型号:TIDA-01505
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

您好!  

以下是与 PWM 控制器相关的几个问题、请 您回答以下问题。

  1. UCC28C43是否具有线性可变占空比或仅作为从100%接通到~0%占空比的切换功能? 提到了 PWM 占空比  2.6 <Vfb<2.4 seems to be operating as switch 的 VFB 数据表值
  2. 在极少数情况下、PWM 的设置频率会变为一半的频率和50%的占空比。

此致

史密斯 M S

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smittha MS、您好!

    TIDA-01505是基于 UCC28C43控制器的反激式设计。

    占空比根据这种关系而变化

    VOUT = Vin*N *D/(1-D)

    其中 D 是占空比、N 是二次侧绕组与一次侧绕组的匝数比

    这实际上是应用手册中的方程式3

    http://www.ti.com/lit/ug/tidudt5a/tidudt5a.pdf

    我不确定您的第二个问题与什么相关。

    此致

    John