This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS55340:与 Simetrix/Simplis 一起运行时,模型中存在未知参数#39;dev

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818183/tina-spice-tps55340-unknown-parameter-dev-in-model-when-running-with-simetrix-simplis

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在 Simetrix/Simplis 中使用 TPS55340的未加密模型时、会遇到以下错误:

***警告***型号'TPS55340_TRANS.R_U8_R3':未知参数'DEV'

这似乎是指模型的以下部分:

R_U8_R3        U8_N16776535 SW_0 R_U8_R3 59m TC = 2.59m、0
.MODEL       R_U8_R3 RES R=1 DEV_47%

请建议如何纠正此问题。

 

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将通过电子邮件与您联系。 因此、关闭这里的线程。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta