This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:HDRV/LDRV 探头

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818266/webench-tools-lm5175-hdrv-ldrv-probes

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

 在 Webench 中仿真 LM5175时、可使用以下选项来探测波形。  

您是否可以添加 M1、M2、M3和 M4栅极信号作为探头选项?

M1:HDRV1

M2:LDRV1

M3:HDRV2

M4:LDRV2

在理想情况下、可以从 Vsw1/2得出这些引脚的状态、但由于死区时间起着作用、这并不简单。

谢谢、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustaf、您好!

    我们已为所有 MOSFET 栅极添加了探针。 一旦更改投入生产、我将通知您。

    谢谢、此致、

    阿图尔