This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7451:按 Orcad 格式电路、需要 PCB 文件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816505/pmp7451-circuit-by-orcad-format-and-pcb-file-needed

器件型号:PMP7451

大家好、

 需要您的帮助来提供这两个 PMP7451设计文件:circuit (*。DSN、Orcad 文件)和 PCB 绘图(*。brd)。

此致、

艾伯特·李。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、我已将您的请求转发给 PDS 团队的原始设计所有者。  从我可以看到的内容中、TI.com 上发布的文件就是我们为该设计提供的所有文件、这恰好是我们的旧设计之一(2012年)。  请留出一天左右的时间让 Brian 为您提供最终答案。  

    此致、
    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J. Fullilove:

      谢谢。 需要您的帮助才能获得提供这些文件的预期到期日期。 顺便说一下、您是否能帮助确认最新电路是否与电路板相同、因为所附的红色圆圈具有返工功能。

    e2e.ti.com/.../1106.Doc1.docx

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    此设计是使用 PCAD 创建的。  此设计的.sch 和.PCB 文件如下所示。  请注意、PCB 文件中未包含电路板的几个模块。

    e2e.ti.com/.../PMP7451_5F00_REVB.sch

    e2e.ti.com/.../PMP7451_5F00_REVA.pcb

    谢谢、

    Brian