This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TVS3301:PSpice 模型未针对 TVS3301进行加密

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817584/tina-spice-tvs3301-pspice-model-not-encrypted-for-tvs3301

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、.lib 文件已加密。 我想将其与 PSpice 结合使用。 如何解密或获取未加密版本?

提前感谢

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd、

    TI 网站上提供的模型是 PSpice 模型。 您可以使用 PSpice 对其进行仿真。 但您需要在系统中安装许可版本的 PSpice。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    我使用的是 LTSPICE、其中未使用加密模型。 如何获得它呢?

    对我来说、这是我第一次遇到加密的 SPICE 模型。

    提前感谢。

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd、

    TVS3301的未加密模型不可分发。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    这意味着,我被迫使用 TINA-TI ? 还是 PSPICE?

    如果是这种情况、则会限制我的仿真效率能力。 我不想学习2或3 sim SW HMI。

    它们看起来相似、但细节上的差异非常耗时。

    最后、我会向客户推荐其他产品、而不是 TI 产品。

    此致

    格尔德