This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28780:UCC28780 Webench 工具

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817407/webench-tools-ucc28780-ucc28780-webench-tool

器件型号:UCC28780

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的:先生


你过得怎么样?

在 TI 的 UCC28780网络中、我找不到任何用于设计的 webench 窗口。 当我想从 webench Web 工具中找到更多参考设计时、我也找不到任何有关 UCC28780的设计。

TI 是否已将 UCC28780排除? 请告诉我如何使用 UCC28780获取参考设计(90VAC-265Vac  10V5A)?


非常感谢。