This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5104:LM5104 TINA 模型、不能正常工作?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816667/tina-spice-lm5104-lm5104-tina-model-doesn-t-work

器件型号:LM5104
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我尝试通过引脚中的外部电压(脉冲发生器)来控制 LM5104、以控制2个门控信号。 根据我的理解、当 IN 引脚中存在高电平时、OH 中的电平为高电平、LO 中的电平为低电平、反之亦然。

电路的左侧部分是数据表中包含的部分。 正确的部件是我的电路、我要在其中控制二极管的电压、即-50V 或1V。 在 TINA 中的此仿真中、我始终会在二极管中获得-50V 电压。 想法是在 IN 引脚中连接脉冲发生器、因此二极管仅在某些情况下直接极化。 -50V 位于引脚 I_PIN_EN_OL 中。 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    我们的一个团队将了解这一点。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    您可以在此处附上测试原理图(.tsc 文件)吗?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arpan Gupta、

    随附.TSCe2e.ti.com/.../circuito2-_2D00_control-pin-diode.TSC

    谢谢、此致、

    以色列 Casasola Gallego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    我已经查看过您的测试台。 下面是一些问题、我可以向您指出。

    我认为 设置和 连接不正确。 您能否查看数据表中的典型应用原理图并进行相应的连接?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta