This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS542941EVM-057:TPS542941

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS542941EVM-057, TPS542941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817072/webench-tools-tps542941evm-057-tps542941

器件型号:TPS542941EVM-057
主题中讨论的其他器件: TPS542941

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 我们在电路板中使用 TPS542941。 请为 我们的 PCB 设计参考提供 TPS542941EVM-057的 PCB 设计文件

Radhakrishna b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我 可以通过电子邮件提供设计文件、因此请先给我发送邮件。  

    我的电子邮件: zhao-ma@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    radhakrishnab@medha.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我已将其发送给您。