This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01173:需要板级配置文件和原理图(.DSN、可从 Altium 导出到 DSN)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816507/tida-01173-require-board-file-and-schematic-dsn-could-export-from-altium-to-dsn

器件型号:TIDA-01173

您好!

客户要求获取 TIDA-01173参考板的板级配置文件和原理图。

请提供帮助、谢谢!

另一个问题是、我们看到 OPT9221 的补偿原理图(COMP_MOD_REF 和 COMP_MOD_FB)。

有必要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不再建议在新项目中使用 TIDA-01173。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使不推荐使用、但我们已经 为 TIDA-01173购买了一些关键组件。   

     TIDA-01173 具有一些特殊的布局方法。 例如 OPT9221、其焊盘空间太短(仅0.25 mm)。

    很难路由和放置过孔。 因此、我们需要参考 EVK 的电路板设计文件 以避免出错。

    不管怎样、TI 应该有这些硬件文件。 请帮助。  非常感谢。

    Peter Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    了解。 我会尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您能否发送邮件至以下邮箱地址并询问设计源文件。

    ti-3dtof@list.ti.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我几分钟前就完成了。

    昨天、您提到  不再建议使用 TIDA-01173。

    那么、TI 是否有其他类似 功能的解决方案?  

    Peter Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    现在、我们有了一维 ToF 解决方案、其中一方编号是 OPT3101。 对于3D ToF、TI 没有其他解决方案。

    谢谢