This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20497:PMP20497设计文件&问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20497

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816892/pmp20497-pmp20497-design-file-question

器件型号:PMP20497

大家好、

PMP20497中的变压器 PA4826NL 的输入电压为12V。 如果我的客户设计 Vin=24V、我们应该使用不同的变压器吗?

如果是、我们是否已建议 P/N 和规格?

其次、TI.com 上的 PMP20497设计文件格式为"Aluminum Design"。 您能否向我发送 schematci inORCAD 文件(.DSN) 和 PADS 布局(.PCB)?

客户需要它来加速设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    PA4826NL 是 Pulse Electronics 的定制变压器。 测试报告显示了200V 时的次级开关尖峰、这是整流器额定电压。 您还需要考虑初级开关尖峰、以查看是否可以在24V 输入下工作。 否则、您将需要使一次侧绕组匝数加倍以防止二次侧电压增大、但仍需要查看一次侧开关。 我没有任何变压器器件型号。

    对于设计文件、我使用 Altium exporter 生成了一些文件。 我找不到焊盘(.PCB)的出口商。

    原理图(.DSN):

    OrCAD v7捕获设计

    布局(.PCB):

    P-CAD ASCII

    Protel PCB 2.8 ASCII

    我需要您的电子邮件来发送文件、这些文件不能随附在此处、并带有这些文件扩展名。

    此致、

    Bob Sheehan