This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5050-2:LM5050-2上的 TI Spice

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816866/tina-spice-lm5050-2-ti-spice-on-lm5050-2

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

使用 LM5050-2在 TI SPICE 上运行仿真,以便在一个负载上对两个电源进行 Oring。 当我尝试模拟一个电源输入的丢失时、另一个 IC 的栅极电压会受到影响。 无法理解原因。  仿真结果显示 VG1栅极电压受到影响,我认为它不应该受到影响。 谢谢

e2e.ti.com/.../snvm063-_2800_2_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的测试台中的两个栅极节点被网络名称短接(如下所示)。

    请拔下电线并再次拔下栅极连接线。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta